欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

有价值物质的回收(电解回收)-2

  • 2022.12.29 10:34:26
  • 米思米
  • 1717

(2)通过电镀回收液的电解还原进行金属回收

 对于一旦对回收液进行浓缩处理可能会发生分解的不稳定电镀液,或是因为难以去除杂质而无法送回到电镀槽中复用的回收液,可以将其送入专门准备的电解槽中进行直流电解,利用与电镀相同的原理将金属还原到阴极,从而回收高纯度金属。
 此外,印刷电路板和金属蚀刻液等溶解有金属的溶液,随着使用,其含有的金属离子的浓度升高,蚀刻速度会降低。这些溶液也可采用镀浴管理的方式,通过电解还原去除多余的金属,从而可以在控制蚀刻条件的同时回收金属。【图1】中是金属回收用电解装置的一个示例。

有价值物质的回收(电解回收)-2

 这种设备使用铂等不溶性阳极(通常是镀铂)作为阳极,使用不锈钢板等作为阴极,通过直流电解将金属沉积在阴极表面。为了提高电解效率,利用泵等让电解液在电解槽内电极之间强制循环,从而提升还原速度。采用这种方法回收的镍锭的示例如【图2】所示。

 金属离子浓度较低的回收液,其金属还原效率也会降低,所以如【图3】所示,使用真空式蒸发设备浓缩后再进行电解还原。

有价值物质的回收(电解回收)-2


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities